This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:异常辅助

Guru**** 2787715 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1578412/mc34063a-abnormal-assistance

部件号:MC34063A


你(们)好

客户有疑问

1.同一卷盘中是否有不同的 L/C? (OAETD + OATEN )

2、正常和异常产品的测试波形如下  

输入 12V;L2 开启周期、测得的时间约为 5usec;TC​​测量、振幅/周期稳定。

D/C TI53M  

异常项目:TI52M AETN

输入 12V 电压时、TC 测试点异常、振幅和周期较大。 此外、Q1 导通周期是不稳定的。

什么原因导致循环不稳定?

SCHEMATIC.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    是的、一个卷带中可能包含具有不同批次追踪代码的器件。

    我很抱歉、但我不理解您认为什么是问题。 您能否解释一下为什么在开关节点和 TC 引脚之间存在电阻器? 请检查在移除此电阻器时行为是否发生变化。

    此致、
    Brigitte