This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93B-Q1:像素位顺序

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1578602/sn65lvds93b-q1-pixel-bit-ordering

器件型号:SN65LVDS93B-Q1


尊敬的团队:

我计划使用 SN65LVDS93B-Q1 将 RGB 信号从主机处理器转换为用于显示的 LVDS 信号。  我的主机处理器具有原生 RGB565 显示信号(16 位)。  我最初想到的是使用 SN65LVDS93B-Q1 数据表第 19 页的图 14 中的显示示例、其中显示了 18 位配置、然后只是将 RGB565 配置中未使用的两个位(红色和蓝色)的输入接地。

我最初认为应该在 SN65LVDS93B-Q1 上将两个 LSB 接地: d0 表示红色、D15 表示蓝色。  然后、我意识到 24 位示例和 18 位示例之间的差异是 MSB 接地、而不是 LSB、因此我想我应该先在这里提问以进行澄清。

若要在 RGB565(16 位)配置中使用 SN65LVDS93B-Q1、I 将 D0 接地以实现红色(将 D6 视为 MSB、将 D1 视为 LSB)、还是将 D6 接地(将 D4 视为 MSB、将 D0 视为 LSB)?  

同样、对于蓝色、I 应该将 D15 接地(将 D22 视为 MSB、将 D18 视为 LSB)、还是将 D22 接地(将 D21 视为 MSB、将 D15 视为 LSB)?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    “8.3.2 LVDS 输出数据“显示了 RGB 位或数据位 D0-D27 将如何在 LVDS 输出上进行串行化。 表中显示了 3 种不同的格式。 您会发现、与 8 位格式 1 与 6 位相比、MSB 在 6 位版本中以接地为基础。 因此、这将取决于 RGB 输入引脚从主机连接到 LVDS93B 的格式。

    在主机控制器中、您应该检查使用的输出格式、并确保输出也与显示器匹配。 显示屏需要哪种格式的数据? 这些格式通常也称为 JEIDA 或 VESA 格式(在此处的第 3 节中显示:www.ti.com/.../snla014a.pdf)  

    总之、您只需确保设置了格式、以便输入中的每个 RGB 位与显示配置相匹配。 是否将 LSB 或 MSB 接地取决于输入格式)。

    此致、
    Ikram