This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:HD/3G 速率下的闭合眼图张开度

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1574821/lmh1297-closed-eye-opening-at-hd-3g-rates

部件号:LMH1297


工具/软件:

 SD 正常眼图张开度

 HD 前眼开口已关闭

 3G 前视仍处于闭合状态

12G(不包含图片)眼图张开度实际上与 SD 相同

不确定此部件是否正常、或者在设置中缺少某些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能分享一下您的眼图测量设置的图片吗? 眼图是在哪里测量的?  

    眼睛本身看起来均衡不足。 因此、如果在电缆的远端测量眼图、可使用 LMH1297 OUT 预加重来补偿电缆损耗并打开眼图。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过 LMH1297 作为 CD 的输出测量眼图。输入到 Phabrix QX 并从此处显示。

    电缆长度为 4855R 1 米。

    源生成器是 Phabrix 内部以及 BrightEye 57。

    相关电路是一个作为输入 EQ 运行的 LMH1297、具有 4.7uf 交流耦合的差分对、馈送到另一个以 CD 形式运行的 LMH1297。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果更改了 LMH1297 输出预加重、您是否发现眼图中有所改进?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调整了预加重、没有明显的眼图变化。

    将通过 SPF 传输到驱动器的信号拉至另一个驱动器、眼睛效果 更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我进行了以下设置

    PHABRIX TX --> Belden 1m BNC 电缆--> EQ 模式下的#1 LMH1297 (SDI_IO)-->  EQ 模式下的#1 LMH1297 (OUT0)--> CD 模式下的#2 LMH1297 (IN0)--> CD 模式下的#2 LMH1297 (OUT0)--> CD 模式下的#2 LMH1297 (OUT0)--> Belden 5m 电缆--> PHABRIX。 下面是我看到的眼睛,看起来是相当均衡的。

    您是否尝试过另一 根 4855R 1M 电缆、或者是否在多个主板上看到此问题? 我不希望 LMH1297 输出眼图使用 1m Belden 电缆时不均衡。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我们的设置流程似乎略有不同:

    PHABRIX TX --> Belden 1m BNC 电缆--> EQ 模式下的#1 LMH1297 (SDI_IO)-->  EQ 模式下的#1 LMH1297 (OUT0)--> CD 模式下的#2 LMH1297 (IN0)--> CD 模式下的#2 LMH1297 (SDI_IO)--> Belden 电缆--> PHABRIX 1m  

    上眼图由 CD 驱动、多条电缆、甚至返回到 1694A 信号  

    LMH1297 链的尾端以连接 SFP 的 OUT0 端接来自该 SFP 的信号具有干净的眼图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris

    这是我设置说明中的一个拼写错误、所以我们的设置是相同的。

    对于#1 LMH1297、EQ/CD_SEL = L、SDI_OUT_SEL = H、

    对于#2 LMH1297、EQ/CD_SEL = H、OUT0_SEL = H 且 SDI_OUT_SEL = H  

    您是否对 Belden 电缆和 SFP 使用相同的 BNC 连接器? 如果您使用的是 SFP、并且看到的眼图清晰、则连接 BNC 连接器的 LMH1297 SDI_IO 正常、问题仍然是电缆问题。  

    下面也是我的 PHABRIX 发电机设置。 我使用了不同的分辨率和病态插入、它们都没有对 LMH1297 输出产生预期的影响。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    看一下设计、看起来阻抗不好的堆叠会导致眼睛的正面闭合。 现在与板屋联系,看看是如何发生的,但看起来我们最终在输出线上有一个 63 欧姆阻抗。

    我将解决此  问题并报告此问题的解决方法。