This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS1401:设计查询

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS1401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1578587/tvs1401-design-inquiry

器件型号:TVS1401


尊敬的团队:

我是 designig 一款适用于医疗应用的模拟卡。

由于我的主板是医疗设备、因此我的设备和组件需要符合 EMI/EMC 标准 IEC 60601。 当我搜索此 IEC 60601 ESD 二极管,但 TVS1401 我得到了 IEC 61000-4 标准在数据表.

请确认我是否可以将 IEC 61000-4 标准 ESD 二极管用于 IEC 60601 EMI/EMC 应用。 或者这两项标准是否有任何其他主要区别。

 

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:  

    对于我们的器件、我们只执行 IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-2 和 IEC 61000-4-4 来进行 EMI/EMC 测试。 是否有要在 TVS1401 上进行的特定测试?

    此致、

    McKenzie