This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:16 个从器件开关/集线器

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1578553/tusb4041i-16-slaves-switch-hub

器件型号:TUSB4041I


您好、

遗憾的是、网站需要选择特定器件型号、但我的问题更笼统。
我正在寻找一个 数量 聚合 以便在新设计中拆分通信。
我需要转让 一般数据

系统的结构是存在的 一张主卡 控制四个相同的矩阵 半主卡 。 每个半主卡控制四个相同的卡 从卡
这意味着、我有 16 个从属卡 。 这 16 张卡需要将数据发送到主卡。

我正在寻找一个合适的通信渠道、例如 USB 以太网
所需的最大速度为每通道 70Mbps
我考虑了使用 5 端口交换机 具有一个主输入和四个从输出

image.png

你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoav:

       输入是需要同时与 4 个输出通信、还是一次只需要与一个输出通信?

    好极了

    Brian