This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:检查原理图

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1578189/tca9517-check-the-schematics

器件型号:TCA9517


尊敬的专家:

客户在以下电路中使用 TCA9517。 请帮助查看如下所示的示意图。
客户参考了设计的数据表、将 3.3V 连接到主器件、将 1.8V 连接到从器件。

原理图: TCA9517.jpg

image.png

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    我们正在研究这一点、并将很快作出反应。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    这是正确的实施。  

    您可能希望使用更强的 PU 电阻、具体取决于客户计划驱动的预期电容负载。 10k 是非常弱的 PU 电阻、对于较重的总线负载、您可以尝试使用 4.7k 来获得额外的 PU 强度。  

    此致、

    Tyler