This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1473-Q1:INH 引脚(如果未使用)的连接

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1578326/tcan1473-q1-connection-of-inh-pin-if-it-is-not-used

器件型号:TCAN1473-Q1


尊敬的 TI 专家:

如果未使用抑制功能、您能否检查 INH (P7) 的连接?

(即悬空,下拉,上拉...)

请检查此问题。谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    如果未使用、您可以保持悬空或通过 100k Ω 下拉电阻连接到 GND、谢谢。  

    此致、

    Michael。