This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4067-Q1:使用问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1580771/cd74hc4067-q1-usage-questions

器件型号:CD74HC4067-Q1


您好团队:

我们在使用 ZCU 中的器件时有一些问题、请提出您的见解。

1、芯片由 5V 电源供电、输入引脚接收 3.3V 电压。 启用通道后、公共端口上将出现 5.3V 电平。 原因可能是什么?

2.如果模拟和数字信号在相邻的输入端口上混合,是否有问题? 相邻通道之间的隔离应该没有问题、对吧?

3.对于未使用的输入引脚,应该保持悬空还是接地?

BR、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    1.您是否检查了每个引脚的连接,以确保所有引脚都正确焊接?

    2.在相邻端口上放置模拟/数字信号不应出现大问题。 通道之间通常会存在一些串扰、这会随着频率的增加而增加、但通道之间仍应存在分离。

    3.在较高频率下、未使用的输入引脚应通过端接电阻器(通常为 50 欧姆)接地。

    为了帮助我更好地了解应用、您能否分享一个原理图以及信号的频率/如果使用了任何方波?

    谢谢、
    Katy