This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:TPD12S016 设计文件

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1578522/tpd12s016-tpd12s016-design-files

器件型号:TPD12S016


您好、

我们考虑购买董事会、

您能否向我发送 DSN 和 BRD 文件?

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    此 EVM 足够旧、不太可能提供设计文件。

    我建议您阅读并仔细了解该规范中的 SCL_B 和 SCL_A VIL 要求。  它们极其紧凑、是市面上常见的 MCU 在所有条件下都不符合要求。

    此致、

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    LV 侧的电压为 3.3V、HV 侧的电压为 5V、我在 DS 中看到 LV 侧要求为 1.1V 至 3.6V、所以我觉得没关系、是否缺少某些内容?

    另外、我 不完全了解您写的关于设计文件的内容、 这个电路没有方案和布局?

    我想在购买此电路板之前确保此电路板适合我的需求、以便我 需要 文件。

    谢谢、

    Dan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    以下是数据表中需要仔细考虑的部分:

    无论驱动 SCL_A 和 SDA_A、都需要能够将信号拉低到远低于大多数微控制器所能支持的电平。

    EVM 创建于 15 年前、参考数据早已存档。  我可以快速访问的唯一原理图是 https://www.ti.com/lit/ug/sllu154/sllu154.pdf 中包含的内容

    此致、

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    感谢您提供的信息、这真的很有问题、

    您建议采取什么措施? 您认为可能有不同的组件吗?

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    我们已经尝试使用 I2C 电平转换器解决了问题、但我们目前没有真正兼容的器件、该器件无法与当前 MCU 配合使用。  电平转换器在技术上不是数据表保证的解决方案。  它仍然显示出性能差距。

    此致、

    Chuck