This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:接受板级转换的最大协议速度

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, TXV0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1580730/sn74axc8t245-max-protocol-speed-undergoing-board-level-shift

器件型号:SN74AXC8T245
主题: TXV0108 中讨论的其他器件

您好、

 

对于我们的下一代 SoC 产品(上市时间超过 1 年)、我正在寻找一个可帮助对 125MHz 的 RGMII 或 200MHz 的 OSPI DDR 等接口实现 1.2V <->1.8V 板级电压电平转换的元件。 概括的问题是、在先进技术中、支持 1.2V IO 比 1.8V IO 更容易。

 

  1. 我之前看看 TI 的 SN74AXC8T245:数据表指出“从 1.8V 转换到 3.3V 时、可支持高达 380Mbps 的速率“。 1.2V 到 1.8V 和 1.8V 到 1.2V 的数据速度是多少? 8 位的 380mbps 是否意味着单个位只能在最大 47.5mhz 的频率下转换?
    1. 您是否看到双向信号(从主器件->从器件和从器件->主器件在单个时钟中)在 1.2V 和 1.8V 之间转换的协议产生任何速度影响(或对这一点有任何影响)、或者最大速度是否只能达到一个时钟上所有信号都在一个方向(主器件->从器件->主器件)传输的协议?
  2. 您能否建议 TI 是否有其他更符合我的需求的器件、以及该器件的粗略零售成本?

 

感谢您的意见!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、D Jain、

    在 1.2V <->1.8V 下运行时获得 125MHz 是相当困难的。  

    如果您使用以下公式 (1/1.8V tpd)、我们可以估算最大数据速率为 111Mbps、或者 55MHz 为 1.2V -> 1.8V。

    我们还有另一款专为 RGMII 设计的器件 TXV0108。 然而、与 AXC 类似、它在 1.2V 时对 RGMII 的支持有限。

    此致、

    Josh