This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL6416:高阻态模式

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1579068/tcal6416-hiz-mode

器件型号:TCAL6416


您好的团队、

 

我们知道 TCAL6416 具有推挽输出、某些输出可以支持开漏、

但我们也想知道 当没有感知到输入命令时、推挽是否保持在高阻态或低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    一旦通过配置寄存器将 I/O 引脚配置为输出、该引脚就会根据输出端口寄存器值输出高或低逻辑电平。  

    如果需要高阻态、则通过配置寄存器将 I/O 转换为输入。 这使得该引脚成为真正的高阻态 CMOS 输入。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    那么推挽没有三态输出选项?

    由于我们正在考虑开漏 输出数量超过 7 时的可能性、如果我们想知道带有外部拉电阻器的推挽输出是否可以 为开漏输出、因此我们想知道输出是否可以为高阻态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    如果 Pxx 引脚配置为输出、则它只有两种状态:驱动高电平或驱动低电平。 配置为输出的引脚上没有 tri 状态。  

    要在 Pxx 引脚上获取 tri 状态、请使用外部上拉或下拉电阻器将输出配置回 CMOS 高阻态输入、或者 PD 通过寄存器配置内部 PU/CMOS 电阻器。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    因此、您是指将高阻态输入与外部上拉电阻设置为稳态或默认值、并在需要时更改命令以将其变为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我将在今天晚些时候作出答复。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    那么您是指将高阻态输入与外部上拉设置为稳态还是默认值、并在需要时更改命令以将其变为低电平?

    此处所述类似于开漏输出。  

    将外部上拉电阻设置为稳态的高阻态输入。 (这是逻辑高电平(通过 PU 电阻器连接到<xmt-block0> VCC</xmt-block>)。 VCC。

    更改命令以将其转换为输出低电平 — 这会将 I/O 转换为输出并将其拉至低电平。  

    此致、

    Tyler