This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E:SN65C1168E RS 收发器设置正确、无输出

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1168, SN65C1168E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1579115/sn65c1168e-sn65c1168e-rs-transceiver-is-properly-setup-no-output

器件型号:SN65C1168E
主题中讨论的其他器件:SN65C1168

TI 团队大家好:

我按照下面的说明使用了 SN65C1168 双路 RS 收发器 IC 设置、我观察到使能线路和数据线路按预期置位并更改状态、但输出中没有任何内容(我在双通道上使用示波器设置测得输出,并进行了数学消减以观察差分信号)。 我已经验证器件的电压为 5V。 请提供建议。  

image.png

谢谢、Jordan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要启用器件、应向引脚 4(使能线)施加多大的电压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jordan:

    感谢您在 E2E 上联系我们!

    驱动器使能引脚 DE 需要最低 2V 的电压。 我将探测收发器上的此引脚以确认驱动器是否已启用。

    如果仍有问题、能否共享其中一个 RS485 Y/Z 对和相应 D 输入的波形(如果可能,还可以共享 DE 线)?

    我还会 deblecheck 你的 RS 485 驱动器/接收器线路没有混搭.  

    收发器以前是工作的、还是第一次设置?

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    这是一种新的 PCB 设计、第一次使用这个特定的 IC。 使能线路为 3.3V、来自微处理器。 我已经使用示波 器查看了这些内容、我将设置 Oscope 并获取时序检查的捕获结果。  

    我正在尝试查看可能没有正确设置的其他内容。 还有其他想法吗?

    我过去使用过很多类似的器件。 我已经在几个 PCB 上进行了测试。

    下面关于使能输入的说明如何、测试条件为 Vcc、5V。

     

    谢谢、

    约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jordan:  

    对于该屏幕截图、VCC 作为电流规格的上限进行测试、但 2V 仍是阈值。 3.3V 电压对于使能引脚很合适。  

    我还会仔细检查驱动器输入电压、以确保它们是有效的低/高值(高于 2V 或低于 0.8V)。 同样、如果您可以在波形中包含驱动器输入信号以及各个差分输出、这将很有帮助。

    您是否还能提供器件顶部标识的图像以及产品来源?

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    是一个需要部件可追溯性的项目;它们可能是从 Digikey 订购的。 任何输出上均无任何内容... 我将尝试接收星期一。

    谢谢、 Jordan

    同步启用和数据切换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jordan:  

    感谢您分享这些图像。 请随时更新您的其余测试。  

    此外、您是否能够使用其他 SN65C1168E 收发器或其他电路板确认发送/接收?  

    此致、

    Ethan