This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSI 调谐器:所需的 DSI 转 RGB &放大器;LVDS 转 RGB 转换器 IC、因为我们使用的是应连接到 IMX8MPlus 处理器的 RGB 显示屏。

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83-Q1, SN65LVDS86A, SN65LVDS822, SN75LVDS86A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1574198/dsi-tuner-required-dsi-to-rgb-lvds-to-rgb-converter-ic-as-we-are-using-rgb-displays-which-should-connect-to-the-imx8mplus-processor

部件号:DSI-TUNER
Thread 中讨论的其他器件:SN65LVDS822、SN65DSI83-Q1、 SN75LVDS86A、SN65LVDS86A

工具/软件:

在我使用 IMX8MPlus 处理器的定制电路板中、根据客户要求、我应将 2 个 RGB 显示器连接到处理器。

RGB Display-1:IMX8Mplus LVDS、通过桥接 IC 显示。
RGB Display-2:IMX8Mplus DSI、通过桥接 IC 显示。

请建议 LVDS 到 RGB 和 DSI 到 RGB 桥接 IC 的器件型号、并提供任何可用的参考。

谢谢、

此致、

Jyothi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jyothi:

    具体的设备选择可能取决于显示屏上使用的分辨率、但 您可以参考以下设备:

    RGB Display-1:

    RGB 显示 2:

    这是否满足系统要求?

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    感谢您分享这些器件。

    我是否可以获得 LVDS 到 RGB 和 DSI 到 RGB(而不是双芯片)的单芯片解决方案?

    此致、

    Jyothi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jyothi:

    单芯片 LVDS 到 RGB:  

    对于 DSI 到 RGB、这可能必须保持为双芯片转换、 以下是替代 参考:

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    我计划在我的定制电路板中使用以下芯片、请在结束时进行确认 此外、请分享参考设计链接以供我参考。

    1. 。 RGB 转换 : SN65LVDS822 --–40 至 85°C

    2. DSI 转 RGB:  

    DSI 转 LVDS: SN65DSI83-Q1 ---–40 至 105°C

    LVDS 至 RGB:   SN65LVDS822 --–40°C 至 85°C

    此致、

    Jyothi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    Miguel 今天下班了、但明天会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jyothi:

    [quote userid=“470967" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1574198/dsi-tuner-required-dsi-to-rgb-lvds-to-rgb-converter-ic-as-we-are-using-rgb-displays-which-should-connect-to-the-imx8mplus-processor/6068529 。 RGB 转换 : SN65LVDS822 ---–40 至 85 C

    SN65LVDS822、此解决方案对于所示的应用来说应该是合适的。

    [引述 userid=“470967" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1574198/dsi-tuner-required-dsi-to-rgb-lvds-to-rgb-converter-ic-as-we-are-using-rgb-displays-which-should-connect-to-the-imx8mplus-processor/6068529

    2. DSI 转 RGB:  

    DSI 转 LVDS: SN65DSI83-Q1 ---–40 至 105°C

    LVDS 至 RGB:   SN65LVDS822 --–40°C 至 85°C

    [/报价]

    对于双芯片解决方案、这两种器件或以下解决方案均适用:

    [引述 userid=“566864" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1574198/dsi-tuner-required-dsi-to-rgb-lvds-to-rgb-converter-ic-as-we-are-using-rgb-displays-which-should-connect-to-the-imx8mplus-processor/6062912 [/报价]

    取决于成本和功能偏好。

    • 请注意温度范围、我认为这不是一款汽车应用(AEQ 等级要求更高的温度容差)、但如果错了、请予以纠正。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    感谢您的答复。

    我的定制应用是汽车视觉系统。 需要汽车级器件。

    [引述 userid=“566864" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1574198/dsi-tuner-required-dsi-to-rgb-lvds-to-rgb-converter-ic-as-we-are-using-rgb-displays-which-should-connect-to-the-imx8mplus-processor/6071650

    2. DSI 转 RGB:  

    DSI 转 LVDS: SN65DSI83-Q1 ---–40 至 105°C

    LVDS 至 RGB:   SN65LVDS822 --–40°C 至 85°C

    对于双芯片解决方案、这两种器件或以下解决方案均适用:

    取决于成本和功能偏好。

    [/报价]

    我选择了器件 SN65LVDS822 来实现这两个显示器的相同实现。

    希望尽可能使用相同的芯片、而不是使用多个不同的芯片。

    请确认、我是否可以将这些 IC 用于此应用。

    此外、我必须为 LVDS 添加 1.8V 至 3.3V 电压转换器。 因为处理器的 LVDS 信号为 1.8V。

    如果我错了、请纠正我。

    您是否需要显示要求、请告诉我。

    此致、

    Jyothi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jyothi:

    让我看看这个、您能分享一下您希望达到的 AEQ 等级吗?

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jyothi:

    需要更多时间进行深入搜索、请再给我一个工作日来查看该器件系列的温度和电压要求。  

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jyothi:  

    FlatLink (TM) 接收器数据表(修订版 D)

    此部分包含 LVDS、但仅包含 3 个通道(18 位)。 它符合 AEC-Q 的温度要求、但仍使用 3.3V 电压。

    [引用 userid=“470967" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1574198/dsi-tuner-required-dsi-to-rgb-lvds-to-rgb-converter-ic-as-we-are-using-rgb-displays-which-should-connect-to-the-imx8mplus-processor/6074050 ]另外、请建议使用将 1.8V 电平 LVDS 转换为 3.3V 电平以便与 SN65LVDS822 连接的器件。 因为我们的 RGB 显示需要 3.3V 电压。  下面是简要的方框图供您参考。

    我 不知道有任何支持 LVDS 的器件可用作 我们的产品系列中的电平转换器、但只要在器件的 RX 满足时序规格、就足够了。

    SN65LVDS86A、SN75LVDS86A

    SN65DSI83-Q1

    换挡器器件的额定值也应符合汽车类–40°C 至 105°C 的要求。

    [报价 userid=“470967" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1574198/dsi-tuner-required-dsi-to-rgb-lvds-to-rgb-converter-ic-as-we-are-using-rgb-displays-which-should-connect-to-the-imx8mplus-processor/6074050 ]FYI、我考虑了 SN65DSI83-Q1 此器件(用于定制设计中的 DSI 转 LVDS)。  [/报价]

    该器件应该足以满足此温度和协议应用的要求。

    请告诉我,如果这些工作或如果你需要任何其他住宿。

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    感谢您的答复。

    因为我们没有汽车级 1.8V LVDS 到 RGB 桥接 IC。 我应该使用 1.8V 至 3.3V 转换器将 LVDS 1.8V 转换为 LVDS 3.3V、因为我们的自定义 RGB 显示将仅支持 3.3V。

    在最坏的情况下 、工业级也可以接受–40°C 至 85°C、则 SN65LVDS822 这是我选择 LVDS 至 RGB 桥接 IC 的选项。

    在这里、我附加了 RGB 显示器和 LVDS IC (SN65LVDS822) 时序参数、请检查并确认我们是否可以将这些 TI IC 用于我的应用。

    SN65LVDS822 开关特性:           RGB 显示时序参数:

      

    此致、

    Jyothi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jyothi:

    Miguel 今天不在办公室、但明天应该与您一起工作。 很抱歉耽误你的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jyothi:

    [报价 userid=“470967" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1574198/dsi-tuner-required-dsi-to-rgb-lvds-to-rgb-converter-ic-as-we-are-using-rgb-displays-which-should-connect-to-the-imx8mplus-processor/6077778 ]SN65LVDS822

    这对于 LVDS 转 RGB 桥接器来说是合适的、您可以将 VDDIO 更改为 3.3V 以支持 RGB 显示。

    我不相信你附加了完整的数据表的显示器,但这里是要考虑的事项:
    请考虑颜色位映射:

    请考虑 PCLK、它的计算方式为 Htotal x Vtotal x 刷新率。 显示器的 PCLK 应在 4MHz 到 54MHz 的范围内、因为  SN65LVDS822 支持的精度就是如此。

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Esther、

    已为 reference.e2e.ti.com/.../MI0500AHT_2D00_12CL1_2D00_F_A000_V1.0.pdf 连接 RGB 显示器

    我想通过桥接 IC (SN65LVDS822) 将 LVDS 从 IMX8MPlus 连接到 RGB(24 位)显示器。
    由于 RGB 显示电源电压为 3.3V、IMX8MPlus 的 LVDS 接口为 1.8V、计划将 SN65LVDS822 桥接 IC 直接连接到 RGB 显示屏 无需任何电压转换器  差分信号是由差分信号造成的 。 请确认。

    根据 LVDS 标准、此电压电平问题需要考虑哪些参数、 请解释并分享任何可用的基准。
    随附了 RGB 显示器的数据表、以供您参考。 请检查并确认该方法可以正常工作、或者设计中可能出现任何电压/时序问题。

    此致、

    Jyothi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jyothi:

     SN65LVDS822 IC 需要 3V 电源。 根据 TIA-EIA-644 标准,所有 LVDS 输出都具有±350mV 的摆幅和大约 1.2V 的失调电压,这是由该器件支持的。

    e2e.ti.com/.../slla038b.pdf

    支持 RGB 显示、因为 IC 支持 3.3V 输出(通过设置 VDDIO = 3.3V)、显示的 DCLK/PCLK 为 23 –27MHz、在 4 –54MHz 范围内。  

    如果 IMX8MPlus 的输出仅支持 1.8V 的电压摆幅、 我在此处连接了一个电平转换器解决方案。  

    e2e.ti.com/.../1122.snla307.pdf

    BR、

    以斯帖