This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:芯片的应用问题

Guru**** 2851780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1580659/sn75dphy440ss-the-application-issues-of-chips

器件型号:SN75DPHY440SS


N65DPHY440 SS mipi 增强型芯片需要一些技术支持:

1.是否有任何有关输入/输出链路长度的上限和配置要求的相关材料?

2.您能提供该芯片的 IBIS 模型吗? 我们的研发部门将进行高速信号模拟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    DPHY440 在 750MHz 引脚上支持高达 5dB 的 RX EQ 补偿、在 TX 上支持 2.5dB 的 TX DE 补偿。 这些特性在某种程度上用于补偿通道中的 ISI 损耗。 很难分辨最大传输距离、不同传输材料可能会产生不同的结果、同样、时钟速率、源信号摆幅、源信号降级、端点接收器的 EQ 功能也会产生影响。

    我们只有加密的 HSPICE 模型可用于 DPHY440。 该模型按原样提供、我们不能为其提供任何支持。

    谢谢

    David