This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:使用 PU 提供电压电平

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1580471/pca9306-voltage-level-withour-pu

部件号:PCA9306


您好的团队、

我使用的是 PCA9306、其中 VREF1 为 1.8V、VREF2 为 3.3V。

当 3.3V 侧没有上拉电阻器时、电压会是多少?

如果没有上拉电阻器、观察到大约 1.8V 的振幅、但这种正常运行吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 对于低于 VREF1 的输入电压、PCA9306 用作模拟开关;对于更高的电压、开关断开、输出电压由上拉电阻器决定。 在没有上拉电阻的情况下、输出不会被驱动到任何电压、并且会浮动到最后在另一侧看到的电压。