This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV048A:DS90LV048A 和 DSLVDS1048 之间有什么不同?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV048A, DSLVDS1048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1580397/ds90lv048a-what-is-different-point-between-ds90lv048a-and-dslvds1048

器件型号:DS90LV048A
主题中讨论的其他部件: DSLVDS1048

大家好:

我的一个客户使用 DS90LV048A 作为其当前产品。

他们正在考虑将 DSLVDS1048 用于后续产品。
现在、他们有以下问题。
请你给我答复。

Q
DS90LV048A 和 DSLVDS1048 之间有什么不同?
他们检查了这些器件规格、但找不到任何主要差异点。

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    从性能的角度来看、这些器件非常相似。 主要区别在于 DSLVDS1048 是 DS90LV048A 的较新、较便宜的版本、 并且 DS90LV048A 有 两种封装选项 (SOIC 和 TSSOP)、而 DSLVDS1048 只有一种封装选项 (TSSOP)。  

    此致、

    马特