This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:有关 DS90UB928Q-Q1 的问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1580577/ds90ub928q-q1-question-about-ds90ub928q-q1

器件型号:DS90UB928Q-Q1


尊敬的团队:

分辨率为 1920*480、帧速率为 60fps。 DS90UB941 是否支持该分辨率?

此致

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    此分辨率的 PCLK 围绕 55MHz(不包括消隐)。 UB953 和 UB928 支持这种 PCLK。

    此致、

    插孔