This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4EUSB30:器件标识验证

Guru**** 2796275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1580096/tpd4eusb30-part-marking-verification

器件型号:TPD4EUSB30


尊敬的团队:

TPD4EUSB30DQAR 数据表显示该器件的器件标识为 CE5、但实际器件有 56CE5 和 57CE5 标识、如下所示。 56 和 57 是什么意思? 我已经检查了 PCN、但找不到与此相关的任何信息。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:  

    56 和 57 指的是器件的生产日期代码、因此在制造该器件时。 奇怪的是,一个显示 56 和其他 57 ,但可能是月底的一个月和月的开始的另一个。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 McKenzie:

    感谢您提供此信息。

    此致、

    Danilo