This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD2CAN24-Q1:ESD2CAN24DBZRQ1 和 AMP;ESD2CANFD24DBZRQ1 之间的差异如何?

Guru**** 2925460 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD2CANFD24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1580452/esd2can24-q1-how-about-difference-between-esd2can24dbzrq1-esd2canfd24dbzrq1

器件型号:ESD2CAN24-Q1
主题中讨论的其他器件:ESD2CANFD24

ESD2CAN24DBZRQ1 和 ESD2CANFD24DBZRQ1 之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rui、

    主要差异是 ESD 等级和电容。 ESD2CANFD24 的电容更好、但 ESD 额定值更差。  

    请参阅下面的比较表:

    器件                             ESD2CAN24Q1                       ESD2CANFD24


    通道数                   2.                                   2.


    双向/单向                      是否是双向的                          是否是双向的


    工作电压 (Vrwm)                24                                  24


    钳位电压                     35                                  36


    漏电流 (nA)                  50                                  50


    电容典型值 (pF)                3.                                   2.5


    IEC 61000-4-2(接触/空气)(kV)         30                                  25


    浪涌电流 (A)                     5.7                                  3.5


    封装符号                   DBZ (SOT-23)                         DBZ (SOT-23)        


    封装尺寸                        2.92mm x 1.30mm                      2.92mm x 1.30mm


    如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    此致、

    Bryan