This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:是否可在 VCCA=VCCB 时使用、不会出现任何问题?

Guru**** 2928660 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1580277/txb0108-can-be-used-at-vcca-vccb-w-o-any-issues

部件号:TXB0108


您好:

我的客户根本不需要在 A 侧和 B 侧之间转换电压电平、但他们想使用 TXB0108 作为 3.3V LVCMOS 信号的延迟线路、VCCA = VCCB = 3.3V。
对此用法有任何疑问?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirano-San,

    是的、只要电压处于建议的工作条件内、TXB0108 就支持 VCCA= VCCB 操作。  

    此致、

    插孔