请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83826I您好、
我们在 EtherCAT 模块中使用的是 83826、对 CEXT 值存有疑问。
DS 建议为 2nF
SNLA344C 显示了 100nF 的 2uF IN //
该 EVM 显示 100nF。
哪一个是正确的?
新的“A"版本“版本如何变化?
谢谢
文森佐
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
我们在 EtherCAT 模块中使用的是 83826、对 CEXT 值存有疑问。
DS 建议为 2nF
SNLA344C 显示了 100nF 的 2uF IN //
该 EVM 显示 100nF。
哪一个是正确的?
新的“A"版本“版本如何变化?
谢谢
文森佐
您好 J
你确定吗?
最新的 TIDA-010979 参考设计| TI.com 还显示了 2uF // 100nF...
这是针对机器人、因此请猜测其重要性...
Thansk
文森佐