This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:带搭接的介质转换器模式(自动协商 100/1000)

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1581587/dp83869hm-media-convertor-mode-with-straps-autonegotiation-100-1000

器件型号:DP83869HM
主题:DP83869 中讨论的其他器件

您好、

我正在进行一项新的开发工作、理想情况下、我希望将 DP83869 配置为介质转换器模式(在 1000M 和 100M 速度的铜缆和光纤接口之间转换数据)。

我想仅使用 strap 配置(无寄存器配置)配置 DP83869。 我们想找到一种能够在 100M 和 1000M 下工作的配置。 因此、目标是 DP83869、它具有自动协商 100M/1000M、并且根据电源的不同、它将选择正确的速率并自动配置光学接口。

在实验室中、我有一个评估板、但无法修整适用于两种速率的独特 Strap 配置。 我可以找到一个在 100M 工作的配置或一个在 1000M 工作的配置。

所以我的问题是知道是否有一个配置能够运行 100/1000?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    遗憾的是、对于 100M 和 1000M 速率、DP83869 不支持媒体转换器模式。  

    此致、
    j