This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1420:具有交流终端的失效防护功能

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1580455/thvd1420-failsafe-function-with-ac-termination

部件号:THVD1420


您好:

我想说明 THVD1420 的内部失效防护是否仍适用于交流端接、
THVD1420 的失效防护功能只是具有负 Vth。
当总线在交流条件下断开时、我认为两个 A/B 输入都只是悬空、内部失效防护不起作用。 这种理解是否正确?

此致、
Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如表 7-2 所示、即使输入为开路、失效防护也会工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:

    克莱门斯是正确的。 即使设置了交流终端、内部失效防护功能也应该可以正常工作。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的反馈!
    我发现直到现在我都误解了它。

    此致、
    Oba