This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:TVS3300 — 它能否承受 20.5W [TD=450nS]

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1581113/tvs3300-tvs3300---can-it-withstand-for-20-5w-td-450ns

器件型号:TVS3300


TI 团队大家好、

我目前正在其中一个项目中使用 TVS3300。 根据瞬态分析仿真、峰值功率耗散估计为  20.5W [TD = 450ns]

请您确认 TVS3300 是否能够可靠地承受 5000 个连续脉冲 、间隔 间隔 200ms

感谢您的支持。

此致、
Kartik Pagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kartik:  

    根据 IEC 61000-4-5 标准、在 30A 条件下使用 4000 个重复脉冲对该器件进行了可靠性测试。 有关更多信息、请参阅数据表的第 8.4 节。  

    此致、

    McKenzie