This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LVRA2-Q1:DS90LVRA2-Q1 抖动

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LVRA2-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1580242/ds90lvra2-q1-ds90lvra2-q1-jitter

器件型号:DS90LVRA2-Q1


您好:

请帮助回答客户的抖动数据请求集?  客户想要了解 DS90LVRA2-Q1 的抖动。  

谢谢您、

Imai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imai:  

    我们不规范这些器件的抖动。 我们最接近的规格是 400Mbps 时的差分脉冲偏斜(见下文):  

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的答复。

    据我了解、没有抖动规格。 您是否有器件的抖动测量数据?
    如果没有、我想向客户提供您提供的规格。

    谢谢您、

    Imai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imai:

    我们的产品系列中没有任何<1Gbps 的 LVDS 器件抖动测量数据。 对于较慢的数据速率、抖动将更多地取决于系统、因为您是通过较长的电缆进行传输。 器件本身不应在系统中引入大部分抖动。  

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    谢谢、大家都注意到。

    T.Imai