This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:如果我们使用矩阵、那么最大通道数是多少?

Guru**** 2930670 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1580539/tic12400-q1-what-s-the-max-channel-number-if-we-use-matrix

器件型号:TIC12400-Q1


尊敬的专家:

TIC12400-Q1 的最大通道是 25+12=37 吗? 我看到、12 个 IO 可以按矩阵形成 5*5 通道。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:  

    对于 5x5 矩阵、我们只需要 10 个 IO。  

    我们可以达到包含 12 个 IO 的 6x6 矩阵。 这使得最大通道数为 36+12 = 48。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    Jasdeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jasdeep:

    图 8-14 显示了一种奇怪的连接拓扑。 对于 6*6 矩阵、只有 30 通道开关。 中间 6 个二极管也可以用作开关吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jass、

    如果您在下图中引用了二极管、则是的、这些二极管也可以用作开关。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Joshua!