This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0341:LMH0341 上的问题连接到 Ambarella CV25

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1578845/lmh0341-question-on-lmh0341-connect-to-ambarella-cv25

器件型号:LMH0341


尊敬的专家:

请检查我们是否可以通过 6 个引脚将 LMH0341 直接连接到 CV25。

CV25_LMH0341.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hieu、

    无法将 LMH0341 直接连接到 MIPI 接口。 该器件只会恢复和解串输入数据。

    您需要使用 FPGA 将解串化数据转换为 MIPI、类似于链接的 E2E 主题中所述的内容。

    此致、

    Shane   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    TI 是否有参考 IP 内核可将 LMH0341 的 LVDS 输出转换为 MIPI。

    TI 是否有 LMH0341 EVK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hieu、

    否、我们没有将 LVDS 转换为 MIPI 的 IP。 我们在链接的 E2E 主题中提到了将 SDI 转换为 LVDS 的 IP。

    LMH0341 EVM 不再可用、但我找到了这个包含 EVM 原理图的 E2E 主题。 希望这将有助于作为使用该器件的参考。

    此致、

    Shane