This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9545A:输出通道上的 I2C 上拉电阻器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1581257/tca9545a-i2c-pullup-resistors-on-output-channels

器件型号:TCA9545A


您好、

我们使用 TCA9545A 作为 I2C 开关。 我们未使用电压转换功能、所有 I2C 通道均使用相同的 3.3V 电源。 从数据表中可以看出、所有四个输出通道上似乎仍需要额外的上拉电阻器。 但我不确定、您能验证一下吗?

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    由于 I2C 是一种开漏协议、因此您仍需要上拉电阻以避免任何引脚悬空。

    此致、
    Katy