This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601:DS320PR1601 具有 16 个通道时的通道交换问题

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1580948/ds320pr1601-question-on-lane-swapping-for-ds320pr1601-with-16-channels

器件型号:DS320PR1601


尊敬的 TI 支持团队:

我将 DS320PR1601 用于 PCIe x16 链路。

为了促进更好的 PCB 布局、我想交换转接驱动器上的 RX 通道。 例如:

  • PCIE_RX0→DS320PR1601 RX15

  • PCIE_RX1→DS320PR1601 RX14

  • …μ s

  • PCIE_RX15→DS320PR1601 RX0

TX 通道将保持正常顺序:

  • PCIE_TX0→DS320PR1601 TX0

  • PCIE_TX1→DS320PR1601 TX1

  • …μ s

  • PCIE_TX15→DS320PR1601 TX15

DS320PR1601 是否会监测 PCIe 事务、这意味着通道和端口必须匹配? 或者、只要系统元件可以处理通道编号、RX 上的通道交换是否可以接受?

感谢您的指导。

此致、
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    转接驱动器不知道特定的 PCIe 事务、它不会阻止任何通道交换以简化布线。  PCIe 支持如图所示的通道反转。

    此致、

    Undrea.