This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:恢复时钟 — SGMII

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1581032/dp83869hm-recovered-clock---sgmii

器件型号:DP83869HM
主题:DP83869 中讨论的其他器件

您好、

我计划在 SyncE 应用中使用 DP83869 PHY。 IO_MUX_CFG 寄存器允许将恢复时钟配置为链接到 4 个接收通道之一、我想接收通道是 4 个铜对。 我还需要支持 SFP 笼。 根据我的理解、对于 SFP 笼、我需要 RGMII-SGMII 模式或 RGMII-1000-X 运行模式。 恢复时钟在这些模式下的工作原理是什么?  

通过以下主题 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1480227/dp83869hm-can-we-get-clock-output-that-recovered-from-sgmii-when-dp83869-is-in-rgmii-to-sgmii-bridge-mode 、我了解到这是不可能的。 但我仍然不清楚它的工作原理、因为 RGMII RX CLK 也应该输出恢复时钟。 在 RGMII-SGMII 模式或 RGMII-1000-X 模式下、它输出什么时钟?

我执行了以下测试 — 我已将 CLK_output 配置为通道 A 上的恢复时钟、并将其与 RX CLK 信号进行比较、这些信号的频率与本地时钟不完全相同、但都不是相同的频率。  

谢谢!

Alexey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexey:  
    RGMII 在 DP83869 上通常将来自 MDI 信号的恢复时钟用于其 RX_CLK。  
    在光纤连接中、时钟以与铜缆连接相同的方式恢复。  
    在桥接模式下、没有从 MDI 恢复的时钟。但是、我们设置信令的哪一侧连接到 MAC、以便 PHY 知道在哪一侧恢复 MAC 信令的时钟。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    那么、当我处于 RGMII-SGMII 模式和 RGMII-1000BaseX 模式时、是否可以为 SyncE 操作获取恢复的 RX 时钟?  

    我遇到了以下线程:  https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986350/dp83869hm-is-rx_clk-sychronized-to-the-transmit-clock-of-the-partner-in-rgmii-to-1000base-x-mode 、其中 TI 团队建议将 IO_MUX_CFG [12:8]位配置为 12h、这是无文档记载的选项。 它们声称该选项在 CLK_OUT 引脚上输出从 SGMII 恢复的时钟。 正确吗?

    谢谢!

    Alexey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexey:  

    我验证了 E2E 帖子中描述的配置为光纤提供了 125MHz 恢复时钟、以便可以使用。  

    此致、

    j