This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043H-Q1:当 CANH 或 CANL 短接至 48V 电池电压时、如何使用 TCAN1043H-Q1 进行设计?

Guru**** 2937810 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1581107/tcan1043h-q1-when-the-canh-or-canl-short-to-the-48v-battery-voltage-how-to-design-with-tcan1043h-q1

器件型号:TCAN1043H-Q1


尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

如果 CANH 或 CANL 短接至 48V (Maxmom 60V) 电源、但该芯片可以承受 70V 的电压而不会损坏。  然而、设计芯片外围电路的元件是一项重大的挑战。

那么、如何确定 TVS 的功率耐受电压值和端子电阻器的功率? 确定为高电平或低电平。  

另一个问题是、如果在 60V 电压下发生长时间短路、是否会损坏芯片和外围电路部件? 有哪些好方法可以避免该问题?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    如果我理解正确、您需要了解 TCAN 器件以外元件的绝对最大条件。

    如果是、我建议参考他们各自的数据表或支持团队。

    • 作为一般的经验法则、请参阅 端接电阻的此功率要求主题。
    • 对于 TVS、请选择关断电压 ≥最坏情况下的预期系统电压(本例中为 60V)且钳位≤TCAN 绝对最大值为 70V 的 TVS。谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!
    1.您能否提供 TCAN1043H-Q1 70V@40ms 的短电流报告?  
    2. 您能帮助我们对 CANH 和 CANL 的 60V 长期短路电源进行基于 TCAN1043H-Q1 芯片的测试吗? 还请向我们提供相应的测试数据。
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaufei:

    1.不幸的是,没有一个简短的当前报告。 有关所有可用报告、请参阅以下内容:

    2.不幸的是,我们不能有意义的,因为这是非常依赖于系统环境,即,结果会有所不同,并会建议根据您的系统环境进行验证,谢谢。

    此致、

    Michael。