This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3414:具有高阻抗接收器输出的低功耗 CAN 收发器

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN3414, SN74LVC1G125-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1581833/tcan3414-low-power-can-transceiver-with-high-impedance-receiver-output

器件型号:TCAN3414
《Thread 中讨论的其他器件: SN74LVC1G125-Q1》

我们正在寻找一个具有低功耗使能端但也使能端具有三态接收器输出的 CAN 收发器 (3.3V)。  TCAN3414 或 SN65HVD234DR 都禁用低功耗、但接收器输出仍为有效输出。  我们的产品需要并联 485 和 CAN 收发器、并且我们需要输入侧和总线侧通过使能输入禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    请参阅下面的“Z(对于 CANH 和 CANL)“、表示输出将进入三态。 您也可以考虑 TCAN1057AV-Q1(也接受 VIO 上的 3.3V)、这是因为、静音模式可确保输出处于高阻抗状态。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael 的及时答复。  而不是我们关注的输出驱动器。 这是问题所在的正是从接收器到向上的 RXD 输出。 这两个器件都使能端可禁用驱动器、但不会禁用 RXD 输出引脚。 当这些器件被禁用时、该电平通常设置为高电平。  收发器 485/CAN 输入和输出并联。  TI 485 收发器在禁用时确实会关断接收器输出、但 CAN 收发器不会关断。 产品建议。 将 485 和 CAN 收发器集成在一个封装中。

    我目前使用其中一个 TI 电平转换器来对 RXD 与 485 RXD 进行解耦、以便两者都可以在向上串行输入上运行。  即使不需要电平转换、但我们希望降低成本、转换器也是理想的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCAN3414 规定接收器完全关断、表明 RXD 引脚处于高阻抗状态?

    7.3.1.8 SHDN(关断)SHDN 引脚仅适用于 TCAN3414、用于将器件置于超低功耗模式。 SHDN 引脚有一个片上内部下拉电阻器、因此如果该引脚悬空、则器件将处于正常模式或待机模式、具体取决于 STB 引脚的状态。 从外部将 SHDN 引脚拉至高电平会使器件进入关断状态。 在此模式下、所有块(包括低功耗唤醒接收器)均禁用。 与 STB 引脚相比、SHDN 引脚具有更高的优先级。

    后一段中会说明 RXD 引脚作为输出的状态。 在 SHUTDOWN 模式下、它不会处于三态。

    7.4.4 关断模式这是 TCAN3414 的最低功耗状态。 所有内部模块(包括 CAN 驱动器,主接收器和低功耗唤醒接收器)均关闭、无法进行双向 CAN 通信。 在此模式下也无法通过 CAN 总线唤醒。  在此状态下、CAN 总线引脚弱偏置至 GND、RXD 为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    我看,感谢上下文。 遗憾的是、CAN 收发器并非如此、会在内部转发您的反馈。 如果可能、请分享有关业务影响的更多信息、如数量、时间表等

    另请注意、 在待机/关断模式下、CAN 收发器通常会将 RXD 驱动为隐性/高电平、以帮助保持 RXD 处于活动状态、从而实现唤醒功能。 因此、其行为不应与 RS 485 类似。 即、根据设计、RXD 从具有状态(隐性或显性)的差分 CANH / CANL 获得其输入。

    • 要使 CANH/CANL 处于高阻抗状态(以便 RXD 反映这种情况)、您必须将器件置于类似于表 7-1 的受保护模式下。
    • 如果不可行、您可以 使用简单的低成本 tri 状态门 (例如 SN74LVC1G125-Q1)或在 TCAN RXD 和 UP RXD 引脚之间进行切换、以确保 MCU 在禁用 CAN 和关闭栅极时会看到 Hi-Z、谢谢。

    此致、

    Michael。