This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220 失效防护引脚

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1581772/hd3ss3220-hd3ss3220-failsafe-pins

器件型号:HD3SS3220


这来自数据表:

HD3SS3220 非失效防护引脚如下:PORT、ADDR、SDA/OUT1、SCL/OUT2、INT_IN/OUT3、 VCONN_FAULT_N 和 DIR。 如果这些非失效防护引脚中的任何一个被上拉到 VDD5 以外的电源、那么 VDD5 电源必须在 VCC33 电源之前上电、如图 6-2 所示。 如果 VDD5 在 VCC33 之前无法上电、那么在两个电源斜升时 ENn_CC 引脚必须保持高电平、然后在两个电源稳定后被置为低电平、如图 6-3 所示。

但是、在绝对最大额定值中、DIR 引脚电压为 VCC33 +0.3、因此将 DIR 连接到 VDD5 违反了最大额定值。 如果它连接到 VCC33、我是否仍需要对电源进行时序控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    是的、即使 DIR 连接到 VCC33、您也需要先为 VDD5 上电。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIR 可以连接到 VDD5 吗? 这似乎违反了绝对最大额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    否、DIR 无法连接到 VDD5

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、这意味着无论电源时序与数据表中所说的内容有何不同、都必须进行电源时序控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    通常、电源时序是最佳实践、数据表证实了这一点。 如果应用中无法实现电源时序、请使用 ENn_CC 在电源斜升时使控制器保持在复位模式。

    此致、
    Katy