This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:TI 有 USB 集线器是否支持 OTG 功能?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1581339/tusb4041i-q1-does-ti-has-usb-hub-support-otg-functionality

器件型号:TUSB4041I-Q1


尊敬的团队:

TI 的 USB 集线器是否支持 OTG 功能?

BRS、

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marsh:

     我们 没有  支持 OTG 的 USB 集线器。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我再次与客户确认、他们需要的是集线器可以更改上行和下行方向的功能。

    正常用例、此 IC 用作集线器、主机是主机、其他四个端口是外设。

    但对于调试或更新场景、它们将使用外部调试器设备来控制原始主机、然后集线器需要更改流方向。

    与 Microchip 和 USB2534 一样、该器件具有一个可自动用作所需流方向的端口。

    TI 的解决方案是否支持这一点? 或者、如果单个 IC 不支持、我们的系统解决方案是否支持这种功能?

    BRS、

    达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3 月您好:

      TI 没有  可以在上行端口和下行端口之间切换角色的集线器器件。

    好极了

    Brian