This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS102:反极性条件下的漏电流较高

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOS102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1581755/tios102-the-leakage-current-in-reverse-polarity-is-high

部件号:TIOS102


您好、

我们将 TIOS102 用于 IO 链路设计、现在反极性问题下的漏电流低于;

  1. IN 设置为 0V 并将 EN 设置为 3.3V、通过电流表将外部电源 VCC 输入连接到 OUT 引脚。 规格表中介绍了反极性保护 、为什么在实际测试中 18mA 周围仍然存在漏电流?  
  2. 输入电压为 19-28.8V、输出电流为 250mA;
  3. 正常漏电流最大为 640uA 选择磁性元件;
  4. 请参阅下面的原理图、检查我们的设计是否有任何错误; 9146e085e72639b55f0a09eef54fada1.jpg
  5. 我们将 A 二极管添加到 VCC、漏电流约为 540uA; bfbf17f5cf0d45eab44b178b625fa145.jpg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    当 OUT、VCC 和 GND 引脚之间存在约 100mV 的电压差时、器件中的反极性检测电路将启用。   

    如果高侧驱动器处于运行状态、OUT 引脚将通过驱动器晶体管以大约 2.5 欧姆的 Rdson 连接到 VCC 引脚。  如果 OUT 引脚电压比 VCC 引脚电压高出 100mV、则检测比较器将跳闸、驱动器晶体管将被禁用并进入二极管阻断模式、此时它们会阻止反向电流流动。

    在当前配置中、器件内部的 VCC 和 OUT 引脚之间有一个内部 2.5 欧姆 (Rdson) 连接、并通过电流表在 VCC 和 OUT 引脚之间放置一个二极管。

    Rdson 上需要足够的电流来在 VCC 和 OUT 引脚之间产生 100mV 的差值、以便禁用驱动器。  在此之前、驱动器晶体管将在电阻模式下工作、VCC 和 OUT 引脚将通过晶体管的 Rdson 连接。

    同样、低侧驱动器与 OUT 引脚需要比 GND 引脚小 100mV 才能启用反极性检测电路的情况相同。  如果低侧驱动器启用、OUT 引脚将需要拉低到足够低、以便驱动器晶体管的 2.5 Ω Rdson 上至少有 100mV 的压降。  否则 OUT 和 GND 引脚将通过 2.5 Ω 的 Rdson 电阻连接。

    当 OUT 引脚和 VCC 或 GND 引脚电压差为 3V 时、您提到的数据表规格具有 640uA 的最大规格、该规格足够大、能够确保禁用驱动器晶体管并阻止任何电流所需的压降。

    此致、

    Jonathan