This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:有关 TMDS181 的问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1582098/tmds181-question-about-tmds181

器件型号:TMDS181


尊敬的团队:

HDMI IN 测试失败。 该故障报告表明、在 HDMI IN 端口重新连接到 5V 后、SCDC 寄存器未被清除。 测试结果如图所示。 您能给一些建议吗?

image.png

此致

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris

    它们如何连接 DDC 总线?  

    SCDC 寄存器不是 TMDS181 的一部分、而是 HDMI 接收器的一部分。 如果 DDC 总线设计正确、则测试故障与 HDMI 接收器相关、而不是 TMDS181。

    谢谢
    David