This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:连接 USB3.0 器件时的行为–枚举为 USB2.0?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1581858/tusb4041i-behavior-when-connecting-usb3-0-device-enumerated-as-usb2-0

器件型号:TUSB4041I


您好、

我们的原型系统目前面临以下问题:

  • 插入 USB2.0 记忆棒后、CPU 可以识别它而不会出现任何问题。

  • 插入 USB3.0 记忆棒时、CPU 无法识别它。

为解决该问题、我们正在考虑使用 TUSB4041I USB 2.0 集线器。
根据数据表、TUSB4041I 是 2.0 集线器(仅限 HS/超高速/LS)、不提供 FS 路径。

我的理解是:

  • 如果 USB3.0 存储器器件通过 TUSB4041I 连接、则由于没有 SuperSpeed 通道、该器件将自动回退并枚举为 USB2.0 器件 (480Mbps)。

  • 因此、CPU 会始终将其识别为 USB2.0 器件、从而可以解决上述识别问题。

您能否确认此理解是否正确?
此外、这种行为是由 TI 官方保证的、还是仅仅依赖于 USB3.0 器件的向后兼容性?

非常感谢您的澄清。

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    插入 USB3.0 记忆棒时、CPU 无法识别它。

      如果 USB3   记忆棒无法被 识别为 USB3 器件、则应 自动回退并  被识别为 USB2 器件。

      但您可以尝试使用 TUSB4041。

    好极了

    Brian