This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBC41:TS5USBC410IYFFT — 应用接口

Guru**** 2811035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1581667/ts5usbc41-ts5usbc410iyfft---application-interfaces

部件号:TS5USBC41


TI 团队大家好、

我们计划将多路信号分离器器件型号 TS5USBC410IYFFT 用于 SBU 信号。 由于该器件广告中宣称用于 USB/UART 接口、因此我们希望您确认我们是否可以将该器件用于 SBU 信号?  

如果不建议对 SBU 信号使用、您能否建议使用类似的多路信号分离器来支持我们的应用?  

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rutvik:

    只要 SBU 信号处于规格范围内、就可以满足要求。 要检查的主要因素是输入/输出电压和带宽。 BW 为 1.1GHz。 请参阅下面的以了解 VIO 规格。

    此致、
    Katy