This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31M:有关 AM26C31MDREP 中短路保护功能的查询

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1581480/am26c31m-query-regarding-short-circuit-protection-feature-in-am26c31mdrep

器件型号:AM26C31M


您能否确认 AM26C31MDREP 的输出是否具有内置的短路保护功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maria:

    器件本身基于 RS422 标准构建、该标准规定差分输出需要在–250mA 短路期间在+/422 之前进行钳位。 该器件在 170mA 之前会进行规格钳制(请参阅 IOS 规格)。

    - Bobby