This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV16:串行器/解串器丢失锁定

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1581255/ds92lv16-serdes-loosing-lock

部件号:DS92LV16


您好:

我们的系统有一个 FPGA 连接到 DS92LV16 串行器/解串器 IC。  FPGA 使用 43.75MHz 的时钟信号驱动 SERDES 的 TCLK 引脚。

DIN[15:0]引脚由 FPGA 驱动、每个周期使用递增计数器模式: 16x0000、16x0001、16x0002、...、16xFFFF、 16x0000 等  串行器/解串器的 REFCLK 引脚也由 43.75MHz 时钟信号驱动。  SYNC 引脚连接至 GND、而 RPWDN 和 TPWDN 连接至 VCC。 器件的电压似乎干净。

我监视来自 SERDES 的锁定信号并发现它不稳定(有时为 3.3V、有时为 0V)。

根据我的描述、是什么原因导致串行器/解串器 IC 松动锁定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的座席:

     什么 IO 类型的 FPGA?、  DS92LV16 是 LVDS IO。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    才能澄清。
    FPGA 仅驱动 SERDES 芯片的并行总线(未使用 FPGA 本身的 SERDES0)。  
    串行器/解串器的 LVDS 输出 (DO+、DO-) 以电气方式环回到串行器/解串器的 Rx (RIN+、RIN-)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师::

     您能否发送原理图进行审核?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在查看原理图、但同时请查看此图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的座席:

        LINE_LE 信号是否变为高电平以启用环回模式? 客户能否获取 RCLK 和 RCLK 直方图的波形?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编号 LINE_LE 为低电平。 图中的环回是通过一个连接器在芯片外部完成的 — 以电气方式将串行数据输出短接至串行数据输入引脚。

    我们将测量 RCLK 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以 尝试强制  LINE_LE 为高电平以启用环回模式、看看它 是否可以锁定以用于调试目的。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们会尝试一下。 但与此同时,你能回答我的原始问题,什么是 IC 失去锁定的主要原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MANI 问题可能是 DO 的信号完整性、BTU 我需要查看您的原理图和 RLCK 波形 进行确认。

    好极了

    Brian