This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E11EVM:包含两个 TUSB2E11 VBB 的 eUSB 测试设置问题

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1582382/tusb2e11evm-question-on-eusb-test-setup-with-two-tusb2e11-evbs

器件型号:TUSB2E11EVM
Thread:TUSB2E11 中讨论的其他器件

亲爱的

为了更好地了解 eUSB 传输、我购买了两个 TUSB2E11 VBB 进行评估。 在我的当前设置中、一个 EVB 连接到笔记本电脑(主机)、另一个 EVB 连接到 USB 2.0 设备。 这两个 EVB 使用 SMP 电缆进行连接。 但是、USB 2.0 设备不会在笔记本电脑端枚举。

  • 两个 EVB 上的所有跳线均保持默认(出厂时)设置;未进行任何更改。

  • VBUS 配有一个 5V 适配器。

您能否告知这种测试方法是否合适? 如果没有、您能否共享正确的测试配置(包括任何所需的跳线设置,电缆方向或其他组件)以正确检测 USB 2.0 设备?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronan:

    遗憾的是、不能、您无法测试这样的 eUSB EVM。 您已经按照下图进行了设置、对吧?

    作为 eUSB2 规范的一部分、通过 eUSB2 线路配置中继器以 设置其角色。 但是、我们的 eUSB2 中继器无法相互通信、这意味着此应用将不起作用。 您需要一个 eUSB2 主机或 eUSB2 设备才能正确配置这些中继器。

    谢谢、

    Ryan