This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A-Q1:驱动显示阴影、不匹配

Guru**** 2769215 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A-Q1, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1579619/tfp401a-q1-driving-display-shadowing-mismatch

器件型号:TFP401A-Q1
主题: TFP401 中讨论的其他器件

地狱、

 

我使用 TFP401A-Q1 来驱动 RGB 显示。 我正在使用 Raspberry Pi 计算模块 4 的 HDMI 信号。 我尝试使用 HDMI_CVT 命令更改分辨率、但无法正常工作。 显示屏上的颜色显示正确。 有阴影字母,一种双重图像问题。

 我使用了 DE 和模式引脚、但我没有在测试板上连接 HSYNC 和 VSYNC、因为显示制造商建议在使用 DE 模式时、HYSNC 和 VSYNC 引脚应保持未连接状态。

如何解决双重图像问题?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否尝试过较低的分辨率、例如 800x600? 它是否也有这个双重图像问题?

    您能分享您的原理图和布局吗?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我尝试了较低的分辨率、并将 CONFIG_HDMI_BOOST 更改为 11、此问题已解决。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此问题现在是否已完全解决、或者您是否需要任何其他支持?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    现在、阴影消失了。 我正在尝试访问 rhe EEPROM、我想使用 EDID 版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TFP401-Q1 不参与 EDID 通信、此通信由 GPU 直接通过面板处理、通常大多数面板都实现了包含所有 EDID 信息的内部 EEPROM。 如果面板没有内部 EEPROM、则可以使用外部 EEPROM。

    无论分辨率如何、TFP401 都会接收和反序列化传入的 TMDS 信号。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    我添加了外部 EEPROM、但将 4.7kΩ 上拉电阻连接到 3.3VDC。 我需要将电压电平更改为 5VDC、因为 EDID 配置需要弱上拉至 5VDC。