This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:有关 DP83822 媒体相关接口连接的咨询

Guru**** 2931090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1582554/dp83822i-inquiry-regarding-media-dependent-interface-connection-of-dp83822

器件型号:DP83822I


您好的团队、

我的客户目前正在考虑一种配置、其中以太网 PHY DP83822 的媒体相关接口通过 PCB 路由连接到以太网交换机器件。

我对问题的广泛性深表歉意、但如果在实施此类配置时需要牢记任何注意事项或建议、我将非常感谢您的指导。

此致、
Kyohei Yabana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yabana-San

    DP83822 可以支持变压器耦合或无变压器耦合。

    对于变压器耦合、请参阅以下实现方框图和变压器电气规格。

    对于无变压器耦合、请参阅下面的实现方框图和本 应用手册

    谢谢

    David