请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ESD2CAN24-Q1您好团队:
我的客户对 ESD2CAN24DBZRQ1 有以下疑问。
在 25°C 处的 IEC 61000-4-5 电流 (tp–8/IPP=5.7A) 中、翻压指定为 37V、20µs = 5.7A。
我需要 IPP=3.5A 时的翻滚电压信息。 您能帮助获取这些信息吗?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好团队:
我的客户对 ESD2CAN24DBZRQ1 有以下疑问。
在 25°C 处的 IEC 61000-4-5 电流 (tp–8/IPP=5.7A) 中、翻压指定为 37V、20µs = 5.7A。
我需要 IPP=3.5A 时的翻滚电压信息。 您能帮助获取这些信息吗?
谢谢你。