This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:CAN 2.0b 兼容性

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1582467/tcan1044a-q1-can-2-0b-compatibility

器件型号:TCAN1044A-Q1


尊敬的团队:

我的客户希望使用 TCAN1044AVDRQ1 来支持 CAN 经典模式 2.0b。

在其他 E2E 帖子中、我们似乎可以使用 CAN FD 收发器直接兼容、即使对于 CAN 经典 2.0b、该收发器也应该与 TXD/RXD/CAN 总线完全兼容。

您能帮助检查 TCAN1044AVDRQ1 是否 适用于 CAN 经典 2.0b 吗?

如果没有、您是否能推荐其他与 CAN 经典 2.0b 兼容的 CAN FD 收发器?

=>更好、具有与 TCAN1044AV-Q1 类似的特性。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    是的、器件工作正常。 主要区别在于 FD 更快。 因此、与数据表的第 1 页类似、经典模式用于较慢速度并不重要、谢谢。

    此致、

    Michael。