This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:TUSB8020BPHPR 端口 2 与 USB2.0 类似

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1577496/tusb8020b-tusb8020bphpr-port-2-works-like-usb2-0

器件型号:TUSB8020B


大家好、我们首先想使用 TUSB8020BPHPR 集线器使 RPI-5 的 USB3.0 端口和一个 USB3.0 端口。 之后、我们直接使用其中一个 USB3.0 输出端。 我们使用 USB 转 NVMe 转换器 RTL9210B 将另一条线路转换为 PCIe 线路。 第一个输出的工作电压为 3.0、但连接到 RTL9210B 的线路的工作电压为 USB2.0。 必要的.bin 文件已添加到 RLT 中。 什么可能导致该错误? TUSB8020BPHPR 是否都输出 USB3.0?  

hub.png

 

nvme.png

 

 

tsusb.png

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

      TUSB8020B 的两个端口都支持 USB3、引脚 9 上的电压是多少? 您是否有 RTL9210B 的数据表?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    原理图中 R32 为 DNP、但安装了 R32 = 150K。 我们测量该引脚为 490mV。

    此致、

    Jayjay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayjay:

      如果集线器端口 1 USB3 工作正常、则端口 2 也应该工作。

      您是否配备了  RTL9210B EVM?  您能否发送  RTL9210B 数据表?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    很难找到数据表和 EVB。 我看着她的眼睛,和她交流着。

    https://www.scribd.com/document/695271253/RTL9210-VB-CG-DEMO V203-pdf

    https://www.scribd.com/document/766392429/RTL9210B-CG-Datasheet-1-1-arrowasia-1

    好极了

    Jayjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我  先回顾一下 RTL9210B 数据表。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayjay:

       在 RTL9210B EVM 上、CC 引脚接地、但在客户原理图中、CC 引脚似乎悬空。

        RTL9210B 是否 必须与 Type-C 端口配合使用?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我们希望使用 RPI-5 USB-A 3.0 端口。 对于 PD 控制器、我们使用另一个 IC:  

    好极了  

    Jayjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Muhammed:

        RTL9210B 和 TUSB8020B 不存在问题?  

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    RPI-5 USB3.0 >  TUSB8020B > RTL9210B  
    我们在原理图工作表中使用这样的值。  

    好极了

    Jayjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 客户原理图:USB TX1/RX1、TX2/RX2 应连接到 Type-C 端口 、并使用 CC 引脚来决定要使用哪个通道。 如果你只是连接 TX1/RX1 , 你需要 接地  CC1。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是  RTL9210B   EVM 针对 USB3 信号的方式。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    现在我明白了。 我在 RTL9210B 上使用了 RX0 TX0、CC1 应该为 GND。  如果连接了 RX1 和 TX1 引脚、CC2 将为 GND。

    好极了

    Jayjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

    我明天就能试一下。 我很高兴看到这些结果。 通常、CC 引脚用于 Type C PD 电源设置、但这个引脚不同于前者。

    好极了  

    Jayjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您需要为  RTL9210B 配置 CC 设置、该设置应处于 UFP 模式。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    可通过在 CC 引脚上添加一个电阻器来解决该问题。 我真的很感激。

    谢谢。

    Jayjay