This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:使用最佳器件?

Guru**** 2924020 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1574802/tusb320lai-best-part-to-use

器件型号:TUSB320LAI
主题: TUSB320 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

希望 在设计中使用 TUSB320LAIRWBR(配置为 UFP)来连接到 USB-C 连接器、并在连接时提供电源以启动 PCB。 所需的功率约为 10W。 这款 IC 是否是出色的 TI 解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    如果您希望使用 10W、是否特别希望 TUSB320LAI 进行 5V/2A 检测、或者是否正在寻找 5V/3A 检测?

    TUSB320LAI 支持 900mA 通过 Type-C 连接进行 5V/C、5V/1.5A 和 5V/3A 电源检测。 如果您正在寻找具体的 5V/2A、则需要使用 PD 控制器来设置该特定电压/电流。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V/3A 能力应大于足够的功率(但规格以助焊剂为单位)。 我的另一个问题是、当第一次插入为电源供电的 USB Type-C 上游器件时、有足够的功率来启动系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    连接 DFP 侧的 CC/DFP PD 控制器将广播它可以通过 CC 线路提供的功率。 在检测到 DFP 广播的功率后、TUSB320 将通过 OUT1/OUT2 引脚或 I2C 与器件通信、检测到的功率是多少、然后该器件可以根据广播的功率来提供所需的功率。

    使用 OUT1/OUT2 引脚或用于 I2C 模式的寄存器 0x08、您可以确定连接的 DFP 是否能够提供足够的功率、并相应地控制系统。

    这是否有助于确定连接的 DFP 是否提供足够的功率?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、在我们的应用中、USB 首先为设备供电、所以最初是 USB 电源(VBUS?) 需要为 TUSB320 供电。 然后、在检测到从 DFP 广播的内容后、如果 5V/3A 可用、则主处理器/系统可以上电。 这必须由 OUT1/OUT2 引脚控制(进入某个逻辑)。 这似乎是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    因此、在 OUT 引脚指示已连接 5V/3A DFP 之前、您应该为 TUSB320 提供 VBUS 电源、但不会为系统供电、对吗? 只要控制器由 VBUS 供电、就应该能正常工作。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭此线程。  如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan