This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E11:启用连接中断时的功耗

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572443/tusb2e11-power-consumption-with-attach-interrupt-enabled

器件型号:TUSB2E11


工具/软件:

尊敬的专家:

客户 关注 USB 器件断开连接、TUSB2E11 等待连接事件并已配置为生成连接中断的状态。 在此状态下、3.3V 和 1.8V 电压轨是否都需要保持开启状态?
规格说明此状态下的标称功耗为 43uW。 启用连接中断后、情况是否仍然如此?

谢谢!

McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenna、

    客户 关注 USB 器件断开连接且 TUSB2E11 等待连接事件并已配置为生成连接中断的状态。 在此状态下、3.3V 和 1.8V 电源轨是否都需要保持开启?[/报价]

    是的、在未连接状态下、3.3V 和 1.8V 电源轨需要保持开启状态。 客户是否在等待连接中断时正在寻找某种低功耗模式?

    该规格显示此状态下的标称功耗为 43uW。 启用连接中断后是否仍然如此?

    是的、这仍然是正确的。   由于中断、在该状态下增加的功耗应可忽略不计。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢、

    Ryan

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭此线程。  如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan