This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320Hai:TUSB320 USB C 转 C 兼容性问题

Guru**** 2928010 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1571719/tusb320hai-tusb320-usb-c-to-c-compatibility-issues

部件号:TUSB320Hai
主题:TUSB320 中讨论的其他器件

工具/软件:

我遇到了  一些笔记本电脑品牌的 USB C 转 C 兼容性问题。 我使用 TUSB320HA 器件、在 Port 引脚保持开路的情况下、选择 DRP 模式。 我在尝试将 USB C 转 C 连接到笔记本电脑时遇到以下问题:

-没有连接,笔记本电脑没有检测到 USB 连接。 TUSB320 寄存器 0x09 也显示未连接。

-对于一些笔记本电脑品牌,TUSB320 寄存器 0x09 显示它连接为 DFP SRC ,而笔记本电脑尚未检测到 USB 连接。

-对于某些笔记本电脑、TUSB320 设备连接成功

我已经尝试使用 I2C 将 TUSB320 器件置于 UFP 模式、但该行为仍然保持不变。 使用 USB C 转 USB A 连接时、不会出现此连接问题。 下电上电也解决了该问题、如果在通电前连接了 USB C 转 C 连接、TUSB320 器件会连接 USB C 转 C。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    能否在 TUSB320HA 连接前后监控 CC 引脚以查看 CC 引脚的状态? 由于 TUSB320 被设置为 DRP、因此在建立连接之前、CC 线路应切换为高电平和低电平。

    -未建立连接、笔记本电脑未检测到 USB 连接。 TUSB320 寄存器 0x09 也显示无连接。

    这只是为您在连接两个设备之前看到的内容设置基准、对吗? 或者它们现在是否已连接、但笔记本电脑上没有任何指示?

    -对于某些笔记本 电脑品牌、TUSB320 寄存器 0x09 显示它连接为 DFP SRC、而笔记本电脑尚未检测到 USB 连接。

    如果笔记本电脑和 TUSB320 均设置为 DRP、TUSB320 很有可能配置为 DFP。 这可能会导致笔记本电脑无法检测到 TUSB320、TUSB320 可能会尝试为 Type-C 端口供电、就像连接到设备一样。 遗憾的是、如果两个端口都设置为 DRP、则无法保证 TUSB320 的配置方式、不过、您可以将 TUSB320 配置为在寄存器 0x0A[2:1]中用作 DRP 时尝试对其进行偏置。

    通常、强制 TUSB320 用作 UFP 可以解决此问题、只要笔记本电脑端口可以用作 DFP 即可。 如何更改 TUSB320 的寄存器  解决方案 已建立连接? 应在无连接时对 TUSB320 寄存器进行任何更改。 将 TUSB320 设为 UFP 后、能否监测 CC 引脚? 这些引脚应降至 0V。

    使用 USB C 到 USB A 连接时未观察到此连接问题。

    Type-C 至 Type-A 强制 Type-A 侧充当 DFP、为 CC 引脚提供电压。 这将导致 Type-C 侧的任何器件(假设 TUSB320HA)配置为 UFP、因此该端口的功能看起来是正确的。

    下电上电也解决了该问题、如果在通电之前连接了电缆、TUSB320 器件会连接 USB C 转 C 接口。  [/报价]

    在这种情况下、TUSB320 是否配置为 UFP?  如果是、则可能是由于电池无电模式所致。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭此线程。  如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan