This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:为 24VAC 通信系统实现 THVD8010/THVD8000

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8010, THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1578546/thvd8000-implementing-thvd8010-thvd8000-for-24-vac-communication-system

器件型号:THVD8000
主题中讨论的其他器件:THVD8010

您好、

我想    将 THVD8010 或 THVD8000 用于下一个项目。

在我的场景中、主控制器或器件需要向楼宇周围的多个点发送消息、以控制继电器和螺线管等器件。 遗憾的是、这种通信只需两根线即可完成、而不是使用 Wi-Fi 或射频。 这两根电线将承载 24–30 V 交流电。

  同一条线路上最多可以有 50 个节点、 最大电缆长度约为 1km 如果我理解正确、使用较低的载波频率有助于实现更远的通信距离、对吗?

此外、我是否可以使用参考设计来开发自己的支持 24VAC 电源的 PCB?

如果我认为正确、这些器件使用简单的 RS 485 风格 UART 接口、因此我需要开发自己的通信协议来处理 CRC、轮询和消息确认。 我看到市场上的其他设备标为 PLC 调制解调器、我假设这些设备结合了这些功能来提供更强大的消息传递机制。

由于我的 PCB 已经包含一个可用的 UART 端口、  因此我的目标是为微控制器创建一个简单且资源高效的模块 、因此我对 THVD8010 解决方案很感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
      同一条线路上最多可以有 50 个节点、 最大电缆长度约为 1km 如果我理解正确、使用较低的载波频率有助于实现更远的通信距离—这是正确的吗?

    是的、载波频率需要进行权衡。

    更快的速度允许您选择值更低的电感器(尺寸更小)、但距离会更短。

    较慢的速度允许您传输更远的距离。 (电感器会更大)。

    如果回答正确、这些器件使用简单的 UART-485 式 RS 接口、因此我需要开发自己的通信协议来处理 CRC、轮询和消息确认。 我见过市场上的其他设备都标有 PLC 调制解调器、我假设这些设备集成了这些功能、以提供更强大的消息传递机制。

    ~是。 该器件的 D 引脚只要符合 ViL/VIH 并且不超过最大数据速率、就接受任何 TTL 输入。  

    该器件非常灵活、您可以使用任何单引脚协议(如 UART)。  

    此外、我是否可以使用一种参考设计来开发自己的采用 24VAC 电源的 PCB?

    从 PCB 的角度来看、我们主要只有 EVM。  https://www.ti.com/tool/THVD8000EVM

    我建议您查看我们关于此器件的技术文档: https://www.ti.com/product/THVD8000#tech-docs

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby

    很抱歉耽误了回复;似乎我没有收到您回复的电子邮件通知。

    是否可以以较慢的传输速度运行一些仿真?哪种电感器适合更远的距离? 我实际上并不需要速度非常快的器件、因为目标是提供一种通过 24VAC 电线将消息传输到节点的可靠方法。

    可以在微控制器上设置的最大数据速率(以波特率计)是多少?

    此外、OOK 调制与 ASK 调制有何不同、结果是否更好?

    关于用户指南中提到的 EVM 套件,这里提供了原理图 — 最好先进行该设计吗? 该版本是否可以与交流版本配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以以较低的传输速度运行一些仿真?哪种电感器适合更远的距离? [/报价]

    我认为我们没有这样的仿真模型。  

    电感器用于防止载波频率传播到电源线。 我认为电感器本身不会影响距离。

    在微控制器上可以设置的最大数据速率(以波特率计)是多少?

    在您尝试支持的距离、您可能需要使用最慢的载波频率、即 125kHz。 因为我们希望载波频率至少是最大数据速率的 10 倍、所以此值将等于 12.5kbps。

    另外、OOK 调制与 ASK 调制有何不同、是否更好?

    我不得不谷歌这一个... THVD8000 在技术上执行 ASK 调制、因为当存在的频率为“0",“,而、而没有频率为“1"时“时、这是最简单的解释。 ASK 可以包含多个振幅、从而获取更多位、这正是其优势所在。  

    关于用户指南中提到的 EVM 套件,这里提供了一个原理图 — 最好先进行该设计吗? 此版本是否可以与 AC 版本配合使用?

    https://www.ti.com/lit/an/slla590/slla590.pdf?ts = 1761778947633&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTHVD8000

    我建议大家看看这份文件。

    我们的产品页面的这一部分有很多技术文档。  

    https://www.ti.com/product/THVD8000#tech-docs

    还有一个参考设计:  

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduf48c/tiduf48c.pdf?ts = 1761779027797&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTHVD8000

    - Bobby

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby 我将阅读该文档。 在同一根导线上使用 24VAC 时、我们可以实现多远距离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这可能取决于网络的线缆质量和连接拓扑、但如果数据速率设置为较低的速率、我认为您可以实现 1km 的传输距离。

    - Bobby